结果:找到"GD32 E231 MCU PWM ADC,串口功能测试",相关内容1000条
  • 分享一款开源串口调试助手,支持指令调试、自定义上位机面板、自动化测试、以及自动响应的MOCK服务
  • 指令管理支持多种参数构建方式,省去大小端以及进制转换的步骤支持无限制保存通讯数据,可通过文件夹的方式进行分类管理支持快捷调用等函数来自动生成校验数据或者随机数据支持通过脚本来生成更加复杂的请求内容文件模式文件模式支持逐行发送,即可将一系列参数放入一个文件中加载进来,通过点击“发送”按钮来逐行发送请求内容。支持鼠标随时修改当前发送行。响应绘图解析绘图解析支持多种解析方式,可通过配置解析器自动适应响应内容而不用修改代码来适应绘图。绘图解析支持文本,数据帧,数据矩阵,格式化结构,正则表达式以及脚本等多种解析方式。支持多频道同时绘制。上位机面板通过将指令绑定到按钮或者下拉框中来控制数据的发送,然后将...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 助手 上位机 自动化 发帖人:四格5193 发帖时间:2023-02-07 15:49:00
  • 【ARM开发教程2】ARM功能手机-测试程序介绍
  • ARM功能手机——疯壳·开发板系列测试程序介绍图1内容简介本文档主要介绍开发板上电之后的现象,以及图标对应的实验介绍。读者在看本文档时,应该已经看过《如何上电》教程,没有看的朋友建议先看一下,然后再来看本教程。第一节主界面主界面上方显示信号强度、WT手机以及电量。接着为时间日期,在下方为9个功能分别对应的图标,如下图所示:图2其中时间以及9个功能图标都可以通过点击进入对应功能的二级界面,分别为时间设置、打电话、发短信、听音乐、照相机、图片库、连接手环、测心率、测温度、NFC读卡,详细的介绍见下方章节。第二节时间设置点击主屏幕上的时间显示区域,进入时间设置界面,左上方为返回按键,右上方为保存按...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ARM 手机 程序 教程 NFC 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-26 18:51:00
  • 启明智显分享|4.3寸串口屏在户外便携式电源智能化应用方案
  • 方案背景:在当今的社会发展中,人们户外移动终端电子产品已经不仅仅局限于一部手机,而是涵盖了功耗较大的笔记本、平板等等,甚至包括了人们的代步产品,如电动滑板车、可折叠电动车、智能平衡车等等,所以人们对电耗产品的户外续航能力提出了更高的要求。大容量户外电源的出现在很大程度上解决了电耗产品的续航需求。大容量户外电源内置锂离子电池和自身的储能装置,容量大且方便携带,自带多种充电接口,能满足多种电耗产品的续航需求,因此还被广泛应用于家庭应急供电、应急救援、户外休闲、移动办公、露营、钓鱼等场景。移动电源的电源信息需要通过一定的方式显示给使用者,才能让使用者第一时间内直观地了解到设备的电源信息,以及是否短...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 储 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-04-27 10:02:00
  • LOTO课3:频率响应曲线测绘---3组不同参数的RC低通滤波器测试
  • 在工作和项目中,经常会遇到一个功能电路模块对信号进行调理,或滤波,或放大,或衰减,或阻抗变换。这些功能电路模块可能是无源阻容的,也可能是有源的运放电路,也可能是更复杂的系统。但是它们对信号进行调理的共最重要的特性就是频率响应曲线。在这一点上,他们对我们来说,都是一样的一个黑盒系统。大部分时候,我们需要了解它的频率响应曲线来进行系统设计和验证,这个视频就采用最简单的RC滤波器来演示我们面对一个这样的黑盒系统,如果使用LOTO示波器和信号源模块进行频率曲线的绘制示波器上位机软件自带频率响应曲线绘制功能,只要将信号源模块设置好扫频步进和频率范围,就可以自动绘制线性或者指数DB频响曲线绘制。过程视频...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 绘, 发帖人:LOTO 发帖时间:2020-05-12 14:49:00
  • MCU组合功能测试
  • 微控制器简称“MCU”(简称“单片机”),是随着大规模集成电路的出现和发展,将计算机的CPU、RAM、ROM、定时器和多种I/O接口集成在片芯片上,形成芯片级的计算机,为不同的应用场合做不同组合控制。MCU是一种低功耗的微控制单元,适用于各类小家电的控制.目前的32位MCU成为了主流市场,一般使用在较为中高端的产品中,例如灵动微的32位MCU产品,适合使用在手持设备,电机控制,网络通信,无人机等应用范围.MCU的测试通过测试系统完成,由电子电路和机械硬件组成,是由同一个主控制器指挥下的电源、计量仪器、信号发生器、模式生成器和其他硬件项目的集合体,用于模仿被测器件将会在应用中体验到的操作条件,...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: MCU,单片机,MCU软件 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2019-12-04 17:02:00
  • RTestMesser——致力于做最好用的Android可编程串口调试工具
  • 作为嵌入式开发者,串口调试软件是必不可少的工具,但常用的SSCOM,STC-ISP,XCOM等串口调试助手都只能在Windows电脑上运行的PC端,而移动设备如手机、平板电脑,这个领域几乎是空白的。有鉴于此,为了方便广大开发者现场调试,我们开发了一款功能完善的移动端(Android)串口调试助手。RTestMesser,一款可编程的移动平台硬件设备串口调试工具,非常适合对嵌入式设备、物联网设备进行测试、调试和功能验证。为什么做这个应用?我司开发正在进行一个基于LoRa的项目,需要在各种场景进行实测,以获取如信号强度、丢包等数据。工程师拿着设备和笔记本电脑在周边十多栋楼层里面测试。来来回回,跑...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 助手 Android 发帖人:天生爱做梦 发帖时间:2019-08-18 17:19:00
  • GD32E231MCU开发板Workshop报告---PWM以及ADC,电压比较器的测试
  • GD32E231MCU开发板PWM以及ADC,电压比较器一、方案简介1、使用ADC采集外部电位器的电压,并将此电压通过串口上传到电脑端,2、同时,使用板载的LED1的不同亮度来指示电压的不同,3、利用LED2,LED3,LED4W分不同区间点亮不同的LED,1000-2000点亮LED1,2000-3000点亮LED2,3000-4000点亮LED3,4000以上点亮LED44、使用电压比较器检测光敏二极管探头输出的模拟信号,并控制LED的亮与灭二、GD32MCU产品介绍GD32E231MCU主要规格参数:Cortex-M23内核32-bit处理器主频高达72MHzFlash:64KBSRA...
  • 所属专栏: 测评案例分享 标签: GD32 E231 MCU PWM ADC 发帖人:中国龙飞 发帖时间:2019-05-18 12:47:00
  • GD32MCU开发板Workshop报告:多路舵机测试平台
  • 多路舵机测试平台一、方案简介介绍方案之前先来介绍一下什么是舵机及舵机的控制原理:1、什么是舵机舵机是一种位置(角度)伺服的驱动器,适用于那些需要角度不断变化并可以保持的控制系统。目前在高档遥控玩具,如航模,包括飞机模型,潜艇模型;遥控机器人中已经使用得比较普遍。舵机是一种俗称,其实是一种伺服马达。2、舵机的控制原理舵机的控制一般需要一个20ms左右的时基脉冲,该脉冲的高电平部分一般为0.5ms~2.5ms范围内的角度控制脉冲部分。以180度角度伺服为例,那么对应的控制关系是这样的:0.5ms-----------0度1.0ms-----------45度1.5ms-----------90度...
  • 所属专栏: 测评案例分享 标签: GD32 舵机 PWM USART 发帖人:九天揽月3 发帖时间:2019-05-16 22:39:00
  • GD32MCU开发板Workshop报告_驱动A7108
  • GD32MCU开发板Workshop报告一、方案简介本方案基于GD32E231C-START评估板,评估板使用GD32E231C8T6作为主控制器。无线通信部分采用笙科电子高效能Sub1GHz家族芯片中的A7108。A7108是适用于315/433/470/510/868/915MHz的无线应用。低功耗,最大功率可达到19dBm,不需要外加LNA与PA就可适用长距离应用。因此,非常适合470MHZ~510MHZ中国的无线抄表系统与868MHZ欧洲WirelessMeterBus。A7108的传输速度是可程序化的,从2K到250Kbps可满足不同的系统需求。在传输方面,A7108分别在TX/R...
  • 所属专栏: 测评案例分享 标签: GD32 MCU Workshop A7108 发帖人:西点 发帖时间:2019-05-14 23:34:00
  • GD32MCU开发板Workshop报告:ADC和GPIO综合实验
  • GD32E231开发板ADC和GPIO综合实验一、方案介绍芯片内部的温度传感器通过ADC进行转换,采集到的温度值通过Uart口打印输出,同时对温度进行判断并通过板载的LED的点亮数量展现温度范围。当小于10度时LED1亮,10到20度时LED1、LED2亮,20到30度时LED1~LED3亮,大于30度时四个LED全部点亮。二、实验图片工程编译后的代码大小和RAM占用情况断点后的温度值,目前20度多一点按照程序设计应该点亮3个LED,实际情况完全相符三、工程源码GD32E231.rarMDK5的GD32支持包GD32E23x_AddOn.rar
  • 所属专栏: 测评案例分享 标签: GD32E231 GD32 ADC GPIO 发帖人:重庆嵌入式 发帖时间:2019-05-13 20:43:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: